This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:CSD95410RRB + TPS53647

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, TPS53647, CSD95472Q5MC, CSD95480RWJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499881/csd95410rrb-csd95410rrb-tps53647

器件型号:CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件: TPS53647CSD95472Q5MCCSD95480RWJ

工具/软件:

尊敬的论坛:

 CSD95410RRB 智能级是否与 TPS53647控制器兼容?

4相设计0.85V 80A

谢谢你。

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您联系 TI。

    请允许我花些时间对上述设备进行必要的兼容性检查、并在1-2天内回复您。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的更新。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的耐心。

    据我理解、根据已经使用其他类似功率级设计的系统、在将 TPS53647与410SPS 一起使用时没有任何问题。  

    控制器 TPS53647应与基于 CSD95410的智能功率级配合使用。

    您可能还会查看以下主题、了解更多信息。

    (1) TPS53647:0.95V/160A 的四相设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhishek:  

    非常感谢您的答复。

    我之前看到过这篇文章、但 Stratix 10 TI 参考设计采用 CSD95472Q5MC 功率级。  

    我们当前的设计使用具有4个 CSD95480RWJ 的 TPS53647、该器件现在归类为 NRND。  

    是否有必要进行任何设计更改才能使用推荐的"直插式替代产品" CSD95410RRB 进行替换?

    谢谢你。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、TI 参考设计使用了较旧的器件、但我们没有使用新器件刷新设计。

    为了替换480器件、410可直接使用、无需更改硬件、前提是设计或电流没有规格变化。 将针对相同电感值更改 RLSET 值。

    但是、可能需要进行一些微调以满足 ACLL 等瞬态规格

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    别提。

    如果您对功率级或控制器有任何其他疑问、请随时联系我们。

    此致、
    Abhishek