This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76202-Q1:LM76202用作电阻负载0.5A、频率为10Hz 时的开关?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500551/lm76202-q1-lm76202-used-as-a-switch-for-resistive-load-of-0-5a-at-28v-at-10hz-frequency

器件型号:LM76202-Q1

工具/软件:

您好:

我想使用 LM76202-Q1以10Hz 的频率或以100ms 的时间周期性关闭电阻式加热元件。 我在这里缺少的电子保险丝是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    欢迎来到 E2E。

    我相信您将使用 SHDN 引脚以10Hz 的频率切换电子保险丝。  

    输出端是否有大电容器? 这将导致电子保险丝由于浪涌和阻性负载而发热。

    如果上限值非常低、我看不到此配置的任何限制。

    谢谢  

    Amrit