This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:可充电电池双向负载开关应用是否需要 OUT 和 IN 之间的二极管?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500245/tps25946-is-diode-between-out-and-in-needed-in-rechargeable-battery-bidirectional-load-switch-application

器件型号:TPS25946
主题中讨论的其他器件: BQ2980

工具/软件:

我有一个 可充电电池负载开关应用、其中我计划将单节锂电池(最大值为~4.2V、2A)连接到"TPS25946_IN"并将电池充电器/PMIC 连接到"TPS25946_OUT"。 在某些情况下、我希望关闭此连接以执行子系统下电上电。   

从数据表中可以看出、不需要在"TPS25946_OUT"和"TPS25946_IN"之间连接的二极管、因为连接到"TPS25946_IN"的电池将始终为 TPS25946提供电压、使其在双向电流情况下(在电池充电期间)运行。  在电池电压为0或已断开连接且从"TPS25946_OUT"施加充电电流的故障情况下、"TPS25946_IN"上完全不会输出。 这是正确的吗?   

TI 产品系列中是否有任何其他您会推荐用于应用的 IC?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次查看数据表时 、我注意到 该器件的静态电流 对于我的应用来说过高(~400uA)。 我的目标是<25uA。  
    它看起来像 具有外部 共漏极双 N 沟道 FET 的 BQ2980适用于我的应用。 看起来静态电流为~5uA。  
     TI 产品系列中是否有任何其他符合低电压和低静态电流要求的应用推荐使用此款 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    您的理解是正确的。 由于输入将始终高于内部 UVP 阈值、因此您不需要二极管。 遗憾的是、电源开关产品系列中没有背对背 FET 低 IQ 器件。 如果可能、您能否通过 BQ 器件型号提出另一个问题。 这将自动分配给该部分的专家、他们可以为您提供帮助。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会这么做。  

    只需总结以下问题: 在电池电压为0或断开连接且从"TPS25946_OUT"施加充电电流的故障场景中、我预计"TPS25946_IN"上不会输出。 在这种情况下、芯片似乎完全可以正常运行。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joey:

    是的、该器件在关断时会阻断反向电流。 这是此电子保险丝的预期用例。

    此致、
    Arush