请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 工具/软件:
当使用14V 电压输入时、随着负载的增加、VSYS 的输出纹波会变大、电感会发出响亮的哨声。我在我的设计中使用了1.5uH 电感器、我尝试将其更改为2.2uH、这种现象仍然存在。这似乎是由于芯片环路运行不稳定所致。 如何进行调整?
如下所示的波形、黄色波形为 SW1、红色波形为 VSYS。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
当使用14V 电压输入时、随着负载的增加、VSYS 的输出纹波会变大、电感会发出响亮的哨声。我在我的设计中使用了1.5uH 电感器、我尝试将其更改为2.2uH、这种现象仍然存在。这似乎是由于芯片环路运行不稳定所致。 如何进行调整?
如下所示的波形、黄色波形为 SW1、红色波形为 VSYS。

您好:
此外、我们需要的最大负载是20A
不建议将此器件用于20A 负载。
您能提供完整的原理图吗?
此致、
基督教