This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:充电器 IC 建议查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500491/bq25730-charger-ic-recommendation-inquiry

器件型号:BQ25730
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

客户如需咨询充电器 IC 建议、并包含以下内容。

1)预计充电5000 ~ 10, 000mA 电池
→12W 或更高
2)可实现快速充电(USB D+/D-和 CC 检测)
3) I2C、电源路径
→过流检测和电源路径 FET 开/关
→μ A 过流阈值设置可能
4)此外、如果有一个具有内部 LDO 的模型就好了。
→请推荐两个具有内置 LDO 的器件和不具有 LDO 的器件。
5)封装: QFN
6)请推荐效率高的产品。

您能否推荐符合上述条件的充电器 IC?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我推荐 BQ25798。

    1)预计充电5000 ~ 10, 000mA 电池
    →12W 或更高 Y ES
    2)可实现快速充电(USB D+/D-和 CC 检测) BQ25798是我们仅有的一款具有 USB D+/D 的多节电池充电器、具有 CC Detect、但没有
    3) I2C 电源路径 (NVDC 电源路径)
    →过流检测和电源路径 FET 开/关
    →μ A 过流阈值设置可能
    4)此外、如果有一个具有内部 LDO 的模型就好了。
    →请推荐两个具有内置 LDO 的器件和不具有 LDO 的器件。 是、但我们不建议在任何电池充电器上使用 LDO 为外部电路供电。
    5)封装: QFN Y ES
    6)请推荐效率高的产品。Y ES

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    基督教。