请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 工具/软件:
您好、
请建议100W 输入(20V/5A)的输入电容器设计。
如果未使用 POSCAP 且仅使用10μF 25V X5R MLCC、则需要多少个元件? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
请建议100W 输入(20V/5A)的输入电容器设计。
如果未使用 POSCAP 且仅使用10μF 25V X5R MLCC、则需要多少个元件? 谢谢。
尊敬的车文叶:
此致、
基督教。
尊敬的车文叶:
那么、当输入超过90W 时、是否需要放置33μF POSCAP? 谢谢。
是的、建议使用至少(9倍) 10 μ F 陶瓷 电容器和至少(2倍) 33 μ F 钽聚合物电容器。
此致、
基督教。