This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:规格检查

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010240, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486349/bq25713-spec-check

器件型号:BQ25713
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010240BQ25798

工具/软件:

你(们)好

您能帮助我建议如何为两个独立的电池充电、这两个电池分别是三个串联电池和一个并联电池。

客户希望 NVDC =电源适配器/主电池/辅助电池三输出源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以使用双充电器、如下所示。  

    TIDA-010240
    可扩展多组智能电池充电器参考设计

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010240

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的建议,如果应用是双电池,适配器65W, 3cell x2

    1.如果使用两组充电器集成电路,是否有内置 MOSFET 的产品可以节省空间?

    2.是否可以使用一套 IC 充电来依次为两套电池充电? 是否有任何推荐的方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    1. 如果使用两组充电器 IC、是否有任何具有内置 MOSFET 以减小空间的产品?[/报价]

    我建议研究 BQ25798。

    2. 我是否可以依次使用一组充电 IC 来为两组电池充电? 是否有任何推荐的方法?

    这应该是可行的、但我建议使用电量监测计进行电芯均衡

    [/quote]