主题中讨论的其他器件: TPS610333
工具/软件:
大家好!
Im 计划使用 TPS61092芯片进行转换:
当系统处于电池模式时、输入电压范围为3.7V 至4.2V
处于壁式适配器5V 模式时、Vin 为5V
VIN 是电源路径电路的输出、可由 LiPo 或5V 固定电压提供。
这是我的电路。
Vout:应为5V 最大2A
L1:CDRH103RNP6R8NCB
FB 引脚:悬空
LB1:R33=1.87Mohm、R32=340K Ω
C26 = TPSD107M010R0050 - 100uf

您能验证原理图吗? 特别是:它是否支持5V 输入? FB 引脚是否可以悬空?
非常感谢
Nicola