This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61092:在电源路径应用中使用 TPS61092

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61092, TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499741/tps61092-using-tps61092-in-power-path-application

部件号:TPS61092
主题中讨论的其他器件: TPS610333

工具/软件:

大家好!

Im 计划使用 TPS61092芯片进行转换:

当系统处于电池模式时、输入电压范围为3.7V 至4.2V
处于壁式适配器5V 模式时、Vin 为5V
VIN 是电源路径电路的输出、可由 LiPo 或5V 固定电压提供。

这是我的电路。

Vout:应为5V 最大2A

L1:CDRH103RNP6R8NCB

FB 引脚:悬空

LB1:R33=1.87Mohm、R32=340K Ω

C26 = TPSD107M010R0050 - 100uf

您能验证原理图吗? 特别是:它是否支持5V 输入? FB 引脚是否可以悬空?

非常感谢

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    在5V 输入电压下是否需要高效率、如果您可以使用降压/升压。

    如上所述,输出电流可能是2A, TPS61092不适合这里,您需要一个具有更高电流限制的器件。 不管怎样、FB 可以保持打开、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    感谢您的支持。 Im 不是直流/直流转换器专家(抱歉)

    反正我已经决定切换到  TPS61033DRLR (原理图下方)。

    我有一些疑问:  

    • MODE 引脚是什么? 我必须将此类引脚连接到何处?
    • 具有5V 固定电压时、我可以使用 PN  TPS61033DRLR 而不是  TPS610333 只需将 FB 连接到 Vin 即可?
    • 当  TPS61033DRLR 的 Vin=5、2V 且 V target 为5V 时、您能否确认 Vout 将遵循 VIN 减去 RDS 上的一些压降?
    • 关于电感器 PN XGL4020-471MEC、您是否有其他等效的 PN?

    非常感谢。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我会在这个设备的专家 Lei 来帮助你的问题.

    嗨、Lei、

    请您在这里提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    模式引脚是什么? 我必须在何处连接此类引脚?

    轻负载条件下的运行模式选择。 将它连接至逻辑高电压时、此器件在强制 PWM 模式下运行。 将它连接至逻辑低电压时、此器件在自动 PFM 模式下运行。

    要获得5V 固定电压、我可以使用 PN  TPS61033DRLR 而不是  TPS610333 只需将 FB 连接至 Vin 即可?

    是的。

    当 VIN=5,2V 且 TPS61033DRLR 的 V target 为5V 时、能否确认 Vout 将遵循 VIN 减去 RDS 上的一些压降?

    是的。

    关于电感器 PN XGL4020-471MEC、您是否有其他等效 PN?

    我认为 XGL4020-471MEC 对于您的 Vin min = 3.7V、Vout = 5V、Iout max = 2A 应用来说已经是一个不错的选择。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lei、

    感谢您的答复,您能解释2模式之间的区别吗?

    再次非常感谢。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    请参阅" 8.4.1 PWM 模式 "和" 8.4.2节电模式 "数据表中提供了详细说明。

    此致

    Lei