This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKBOOSTEVM:针对5V、3.3V 降压、12V 升压输出的降压/升压转换器建议(3V 至18V 输入)

Guru**** 2530760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498675/pmlkbuckboostevm-buck-boost-converter-recommendation-3v-to-18v-input-with-5v-3-3v-buck-and-12v-boost-outputs

器件型号:PMLKBUCKBOOSTEVM

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在寻找一个 降压/升压转换器 可支持宽输入电压范围 3V 至18V 和提供以下输出:

  • 5V (降压)

  • 3.3V (降压)

  • 12V (升压)

输入电压将根据系统条件而变化、并且可以低至3V 或高达18V。

要求:

  • 宽输入电压支持(3V 至18V)

  • 将输出升压至12V

  • 5V 和3.3V 稳压降压输出

  • 最好是单芯片解决方案、但如果需要、可以考虑多个 IC

您是否有任何可满足此要求的推荐 TI 器件或参考设计?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhruvit、

    请看一下 LM5127。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我查看过 LM5127数据表、虽然它满足了我的所有要求、但由于其高性能降压/升压功能、该数据表超出了预算。 它需要强大的电感器和支持元件、这会显著增加总体 BOM 成本。

    我的最大总电流要求约为 3A 至4A 、分发如下:

    • 在3.3V 时为2A

    • 0.5A

    • 5V 时为1.5A

    基于此、您能建议一个更经济实惠的替代方案吗? 此外、如果您有有助于比较几个选项的参考或链接、这将非常有用。

    提前感谢您投入的时间和精力。

    此致、
    Dhruvit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    您可以考虑1个升压转换器+ 2个降压转换器。

    此致、

    Feng