This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:并联器件中的负载平衡/电流共享

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500516/lm5171-load-balancing-current-sharing-in-parallel-devices

器件型号:LM5171

工具/软件:

您好、  

我的应用需要使用4个8S 电池并在最大功率为1kW 的情况下将其电压提升至48V。 此外、系统需要在至少连接两个电池的情况下实现1kW 输出。 我考虑并联两个 LM5171器件、每个相位各连接一个电池、每相的最大升压输出功率为500W。 我的问题如下:

1. LM5171是进行电流共享还是功率共享(它是平衡每个电池的电流还是与电池电压成正比)?

2.是否还可以在多个 LM5171器件之间实现电流共享?  

3.是否有任何应用手册可以帮助我进行设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    1.2. 电流与 ISET 电压成正比。 如果向 ISETx 引脚施加相同的电压、则会共享电流。

    3.请参阅 LM5171EVM-BIDIR。 它支持两相或四相运行(具有电流共享)。

    此致、

    Feng