This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:OCVFR 功能&RSOC 已修复0%问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500615/bq27z558-ocvfr-function-rsoc-was-fixed-0-issue

器件型号:BQ27Z558

工具/软件:

您好、

我观察到了一种行为、RSOC 降至0%时的电压会根据放电电流而变化。

例如、有时 RSOC 在3400mV 下达到0%、而其他时候下降在3100mV 左右。 特别是、当 RSOC 在大约3400mV 下达到0%时、我注意到 OCVFR 标志变为有效状态。

之后、即使我开始以恒定电流充电、RSOC 在电芯达到完全充电电压之前也不会更新。 在此期间、OCVFR 标志保持高电平。

我有两个问题:

1.这种行为是否被认为是正常行为,是否预期从测量仪表?
2.您能否告诉我我我目前使用的 ChemID:1371的平坦电压区(FlatVoltMin–FlatVoltMax)的电压范围?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否发送此事件发生时的.log 文件、这是许多可能发生的情况、.log 文件将有助于调试问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    不幸的是、我没有在发生此问题的确切时刻捕获日志文件、因此我需要等待相同的条件再次发生、以便收集该特定日志。

    同时、我在正常操作期间附加了一个日志文件、供您参考。 如果您能查看它、以防它提供任何有用的信息、我将不胜感激。

    此外、您能告诉我 ChemID 1371的平坦电压区(FlatVoltMin–FlatVoltMax)吗?

    再次感谢您的 support.e2e.ti.com/.../OCVFR_5F00_test0414.loge2e.ti.com/.../RC_5F00_issue_5F00_test0411.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有机会查看您发送的当前.log、它似乎正常运行、我将等待.log 文件、同时 RSOC 突然下降。 我附上了一个常见问题解答、可能也会帮助您解决问题。

     [常见问题解答]为什么 SOC 在充满电后从100%下降?:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263625/faq-why-does-充满电后、soc 从100滴落

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    再次感谢您花时间查看日志并分享实用的常见问题解答。

    我查看了该文档、并确认其中提到的项目在我的案例中不适用。 我衷心感谢您的持续支持。

    澄清一下、我目前只是尝试确认 ChemID 1371的平坦电压区(FlatVoltMin–FlatVoltMax)
    这是现阶段我唯一希望理解的要点。 我可能已经询问过这个问题、但我希望再次检查、以防它被忽略、或者如果它恰好是难以访问的价值。

    如果共享这些信息有任何限制、我也希望您给予指导。

    再次感谢您的帮助和关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不能给出 chemID 的平坦电压区、因为 chemID 直接基于您的电池、因此您可以参考电池的数据表来确定平坦电压区。

    谢谢您、
    Alan