This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:室温下的 Iq (25°C)

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489468/tps62745-iq-at-room-temp-25c

器件型号:TPS62745

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有显示最大值的数据 室温(25°C)下的 IQ? 我的客户想知道这一点。

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    max.iq 为 1960nA。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    谢谢您的答复。 我在-40°C 至+85°C 条件下理解为1960nA。 如果有、他们想在25°C 下参考 IQ 数据。

    我们是否有任何与温漂相关的 IQ 数据?  

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    您可以考虑 Iq 的类型值为25°C。

    Iq 和 temp 的关系具有正相关性。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    在 VIN 和 EN 引脚上施加电压时、是否应该假设由于输入偏置电流、100nA 流向 VIN、50nA 流向 EN、总共550nA 并具有 IQ (如您所述400nA)?

    此致、

    最大值