This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:是否可以强制该 IC 或 LM5145-Q1在 CC-CV 模式下运行?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501779/lmr38025-q1-can-this-ic-or-the-lm5145-q1-be-forced-to-operate-in-cc-cv-mode

器件型号:LMR38025-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

上述任何 IC 是否可用于为24V 标称电压储能充电? 您可以推荐这样一种相对便宜并且能够提供1-2 A 电流的 IC 吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是、上述器件可用于为标称24V 充电。 您可以使用我们的 webench 工具来帮助编写原理图

    此致、

    Rahil