This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51403:频率折返模式

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502005/lmr51403-frequency-foldback-mode

器件型号:LMR51403

工具/软件:

尊敬的团队:

由于需要高占空比降压转换器、我正在将 LMR51403用于 Vin 为11V 且 Vout 为10V 的降压转换器、将进入频率折返运行模式。

如果我们在频率折返模式下持续使用降压转换器、这是否合适? 由于成本和输出电流较低、我更喜欢仅使用此转换器。

谢谢你。

BR、

Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    我们不建议在折返模式下持续使用、这可能会损坏器件和系统。

    此致、

    Rahil