This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:LVBD

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501501/bq25751-lvbd

器件型号:BQ25751

工具/软件:

BQ25751是否会断开电池连接? 除了 FORCE_BATFET_OFF 寄存器之外、是否有任何方法可以断开它? 断开连接后、微控制器将关闭、从而停止 I2C 连接、在看门狗时间过后、BQ25751将恢复默认设置并再次连接电池!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充说明:我将使用两个12V 电池、总电压为24V。 我想在21V 时断开电池、防止电池深度放电。 由于 BQ25751似乎没有 LVBD、因此我会手动完成、但我遇到了上述困境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    Unknown 说:
    在看门狗时间之后、BQ25751将返回默认设置并再次连接电池!?

    您的系统中是否需要看门狗计时器? 您是否能够禁用它?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:
    我已经确认 FORCE_BATFET_OFF 没有被看门狗复位、这很好、我将能够使其以这种方式工作。
    但是、很奇怪、BQ25751没有自动 LVBD 配置。 我必须读取电池电压、并要求其关闭。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    但是、很奇怪、BQ25751没有自动 LVBD 配置。 我必须读取电池电压、并要求其关闭。 是这样吗?

    遗憾的是、我们没有可配置的 LVBD。 您需要使用电量计或类似器件读取电压、并使用 FORCE_BATFET_OFF 断开电池

    此致、

    基督教。