工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在评估 BQ25185器件的规格。
在评价过程中、出现了以下现象。
您能否确认此行为是否符合器件规格?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
在将连接到 BAT 引脚的电池的输出提供给 SYS 引脚时、我们测量了向 IN 引脚施加5V 电压时的波形。
当 SYS 从电池电压(4.2V)切换到4.5V 时、大约有380mA 的电流从 BAT 引脚流向电池。
充电电流设置为100mA、因此据信该电流不受控制。
当 SYS 上有负载电流时会发生这种情况、但当几乎没有负载时不会发生这种情况。
此外、无论#CE 引脚的状态如何、无论是启用还是禁用充电、都会发生这种情况。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
此致、