This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611DEVM:BQ25611D-EVM -检测 OTG 连接

Guru**** 2383350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500240/bq25611devm-bq25611d-evm---detect-otg-connections

器件型号:BQ25611DEVM

工具/软件:

您好:

     我们 使用的是 BQ25611D-EVM 继续讨论。 该 EVM 能否可靠地检测到故障 OTG/充电器 未失败的连接? 连接或断开充电器时、它可以正确检测。 但是、它不会按预期在 OTG 模式和充电器模式之间切换。 切换是会自动发生、还是需要进行其他配置(例如写入寄存器值)? 我们甚至尝试使用0x3A 写入寄存器0x01以启用 OTG、但这样做后、即使在移除 OTG 并重新连接充电器后、也不再检测到充电器。 我们是否遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BST_CONFIG 应为1、CHG_CONFIG 应为0。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

       我们也尝试了此配置、但仍会获得相同的结果。 当我们正常连接充电器时、它会按预期工作、即使经过多次尝试也是如此。 但是、如果像您提到的那样启用 OTG、然后在启用 OTG 之后连接充电器(因为我们会断开 OTG)、则不会检测到充电器、器件保持在 OTG 模式。 如果我们在设置后连接充电器CHG_CONFIG=0、则状态显示为"Not Charging"(未充电)。 您能分享一种解决方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否遵循了 EVM 用户指南中的步骤? 尝试启动 OTG 时、是否未对 VBUS 施加电压? 请记住、所有 EVM 在套件之前都要进行测试、并且应该已通过此步骤。

    此致、

    Mike Emanuel