This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:原理图审阅

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499609/tps552872-schematic-review

部件号:TPS552872
主题: TPS552892中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

VIN = 10V 至20V

Vout = 20V

Iout max = 1.5A

从电池为 BLDC 驱动器板供电。 测得的电机瞬变低于1A @ 20V。

遵循 适用于  TPS55289RYQR 的8877.TPS552872-Design Calculation Tool-V1.0和 WEBENCH、但没有 I2C 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    感谢您联系我们。

    将 R78更改为150k Ω。

    将 L7更改为4.7uH。

    在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 电容器。

    建议在输出电压中再保留两个22uF 电容。

    添加一个与 R75和 C50并联的电容器。  选择输出电容器器件型号后、优化补偿参数

    6.建议在 SW1和 SW2中保留 RC 缓冲器位置。 请参阅 EVM。

    7.遵循布局 guideline.e2e.ti.com/.../2084.TPS55289-Layout-Guideline.pdf

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    它有任何最低负载要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    TPS552872的最小平均电感器电流限值为3.3A。 在最小输入电压下,最大负载能力为10*3.3*0.95/20=1.56A,

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我是否应该为 VCC 提供外部5V 电压并接地 EXTVCC、因为在某些情况下、VIN 和 VOUT 都将为20V、这可能会在内部 LDO 中消耗过多的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    无需为 VCC 电源选择外部5V 电压。 内部电路非常适合 Vin 3-36V 和 Vout 0.8-22V 情况。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    根据电流要求、我切换到了 TPS552892、原理图大致相同。 如果由于空间/器件可用性而无法使用4.7uH、是否可以使用6.8uH (Isat = 7A)电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desmond:

    没关系。 但带宽会降低、响应速度会变慢。 您需要通过基准测试来评估瞬态性能。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助