This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:不使用 EEPROM 的 PDO 配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492104/tps25751-pdo-configuration-without-eeprom

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑使用不使用外部 EEPROM 的 TPS25751配置、并了解会使用来自外部 EC 的4CC 命令设置各种寄存器。

我们确认了 TPS25751 TRM、希望了解 PDO 设置。

例如、对于拉电流 PDO 设置、我认为我们可在 TRM 的表3-17中设置"TX 拉电流 PDO x"、但我不知道如何确定此寄存器的值。

其中、Tx 源 PDO1的初始值为"260C844Ch"、我认为这意味着5V、但如果我不理解该设置值、我将无法设置另一个 PDOx、您能告诉我们吗?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    TPS25751 Tx 供电方 PDO 以 USB-C PD 规范中定义的确切格式存储。 我建议从此处下载一份"USB 电力输送"规范: https://www.usb.org/documents

    这是设置 PDO 格式所需的部分

    不同类型的 PDO 的格式不同(Fixed、variable、APDO)、此处是固定 PDO 格式的屏幕截图。

    请记住、第一个 PDO 始终是5V PDO、并且只包含来自位29:23的额外位信息。 其他固定 PDO (PDO2+)只需要电源类型(B31:30)、峰值电流(21:20)、电压(19:10)和最大电流(9:0)。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回答。

    我理解这个问题。

    此致、

    Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    立即关闭此主题。

    谢谢。此致、

    Chris