This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:是否可以实现高于2.2MHz 的展频抖动?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501781/tps55287-spread-spectrum-dithering-above-2-2mhz-possible

器件型号:TPS55287

工具/软件:

您好、

对于 TPS55287、I 旨在实现2.14MHz Fsw、但 展频抖动会引入一个三角波形、该波形会将振荡器频率调制标称频率的±7%。 所以我最终将使用1.99MHz 的-2.29MHz、 并且将高于允许的最大2.2MHz。

仍然可能或 如果要使用展频抖动、我是否应该以较低的标称开关频率为目标?

此外、EVM 在400kHz fsw 下使用~700Hz 抖动频率、我是否还应 在 fsw > 2MHz 时以700Hz 抖动频率为目标、或者更好地实现更高的抖动频率?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor:

    1.您可以保持2.14MHz、最大开关频率不会限制抖动频率。

    2.对于700Hz 抖动频率、您可以先将其保留、然后根据 EMI 测试结果进行调整。

    此致、

    木林