This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:针对 Vf &gt、6V 和9V 的 LED 驱动器建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923610, LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500978/lm36011-led-driver-recommendation-for-vf-6v-and-9v

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: LM36010、TPS923610

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

您是否可以推荐任何具有大 Vf (>7V、>9V)并且是闪光灯驱动器的 TI LED 驱动器? 我正在寻找具有专用选通引脚或快速响应 PWM 的驱动器、非常适合用于摄像头闪光灯。 理想情况下、这些驱动器是 QFN 或像 LM36011这样的双行 BGA、我的晶圆厂在焊盘中无法可靠地实现过孔。  

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    总 Vf 约为7V-9V、Vin 电压范围如何? 和 LED 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    VIN 是锂聚合物电池、因此为3V 至4.2V。 我对 LED 电流不太感兴趣;任何超过300mA 的情况都可以、越高越好。  
    如果没有符合要求的 IC、我很高兴将 LED 并联、并使用 LM36010来降低正向电压、但我需要添加电阻器并降低效率。
    此致、
    公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们为该应用提供了新产品 TPS923610。 请向我发送电子邮件: andy.chen@ti.com、 了解详情。