This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:用于隔离型反激式设计的 LM5022替代产品

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5022, LM5156, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500853/lm5022-alternatives-for-lm5022-for-isolated-flyback-design

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5156、LM5122、 LM51561

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我 在我的旧工程中使用了 LM5022进行隔离型反激式设计、输入为9V 至60V、输出为12V/2A。

但 LM5022似乎具有简单的保护功能、并且初级 OCP 处于断续模式、但未闭锁。

您能为隔离型反激式设计推荐具有以下特性的替代控制器吗?

可支持9V 至60V 的宽输入电压范围

2.可将 LM5022替换为对现有设计进行少量外部元件(变压器/FET/Rsense 等)更改

3.具有 OC/OV 等更多保护功能(首选闭锁模式)

4.可用于二次 同步整流以提高转换效率

请提供建议。

Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neo、

    感谢您使用 E2E 表单。

    LM5022仅具有逐周期峰值电流限制保护、没有断续模式。

    备选方案 LM5156 1. (Vin 最大值高达60V)是最好的选择。 此器件具有断续模式保护功能。 我们没有具有闭锁模式的器件。  

    对于 次级 同步整流、  无法使用 LM51561。 作为替代方案、您可以将 LM5122与隔离式驱动器一起用于次级侧开关。还有专用的同步反激式器件。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您的反馈。

    对于 LM5122、哪种隔离式驱动器可用于次级同步整流?

    对于 专用同步反激式器件、您能分享一些 P/N 吗?如果输入电压范围仅为45V-56V、还有其他替代器件吗?

    我们可以为隔离型反激式设计实现 OVP 保护吗?

    谢谢

    Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neo

    LM5122支持同步反激式拓扑。
    请参阅以下参考设计:  
    www.ti.com/.../PMP9256

    此外、通过一个简单的附加齐纳二极管、LM5122也将支持闭锁。
    请参阅数据表中的第7.4.3章:
    如果3V 齐纳二极管与 RES 电容器并联、稳压器将进入断续模式关闭模式、然后在循环 UVLO 关断之前从不会重新启动。

    如 LM5122数据表的第8.1.5章所示、要添加额外的过压保护、您需要用另一个光耦合器替换晶体管以确保隔离。  

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的详细信息。

    如果回路设计用于9V 至60V 的输入电压、并且在60V 的电压下运行、它应该能够在变压器不饱和的情况下输出更高的电流、我的理解是否正确?

    谢谢

    Neo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neo、


    您是对的、输入电压越高、通过变压器的峰值电流就越低。
    因此、您可以选择具有较低电流额定值的变压器。  

    但请确保根据最坏情况下的最低输入电压计算峰值电流。  


    此致
    哈利