This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:LM51772的 SPICE 模型

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772, CSD18541F5, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500881/lm51772-spice-model-for-lm51772

器件型号:LM51772
主题中讨论的其他器件: CSD18541F5CSD19538Q2

工具/软件:

我真的很喜欢 LM51772。 我想做最小的项目。

在哪里可以找到此芯片的 Spice 模型?

升压拓扑不适合我。 我的设计应提供8V 至12V 的输入电压。 输出15-45V。 最大输出功率17W、

好极了

Andrew。

PS: github.com/.../LM51772_py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很遗憾、我们目前没有适用于 LM51772的 SPICE 模型。

    快速入门计算  器 LM51772设计计算器是一个设计功率级的好工具

    这也有助于优化功率级的尺寸。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入滤波器。 建议使用的晶体管 M3和 M4是非常大的5x6。 在我的情况下,双的是合适的 SIZ260DT-T1-GE3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我更喜欢快速入门工具、因为它可以提供更多的控制和见解。

    如果从功率和损耗方面来说没问题、也可以使用双 MSOFET。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的想法是试用最小的晶体管   CSD18541F5或 CSD19538Q2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    CSD19538Q2将不起作用、因为此 MOSFET 的米勒平坦区过高。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM51772 > 5V、  CSD19538Q2 > 3V 有什么问题? ????   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    如前所述、该 MOSFET 的米勒效应平台会过高。

    经过一个简短的谷歌搜索,我找到了这个伟大的视频: https://www.youtube.com/watch?v=ZgBgqtdH3lQ

    在~ 5V 的米勒平坦区下、MOSFET 将无法正确导通、并且功率级会产生非常高的损耗或无法正常工作。

    对于 LM51772、您需要使用逻辑电平 MOSFET。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 LM51772的文档具有几个参数 峰值/灌电流、 栅极驱动器 Vgs、会很好。 最好的安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    栅极电压从 VCC2产生-因此 VCC2是栅极驱动器电压

    栅极驱动器电流可通过获得  栅极驱动器 参数部分中的电阻、该值更准确、因为电流也取决于连接的 MSOFET。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。