This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:有关 TPS62A0xN 版本的功能

Guru**** 2485435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496543/tps62a01-regarding-the-functions-of-the-tps62a0xn-versions

器件型号:TPS62A01

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS62A01、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

"问题"

关于 TPS62A0xN 版本、6引脚为 OUT、它具有什么功能?

此外、何时使用它?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    该器件并未真正使用 OUT 引脚。 该器件刚刚添加为与其他竞争器件引脚对引脚兼容、因此在这些电路板设计中是兼容的。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。

    我明白。

    OUT 引脚旨在使引脚分配与其他公司的产品相同 、不用于控制。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您能否分享竞争对手的器件型号?

    如果我知道型号、我将立即退出竞争对手。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    将通过电子邮件回复您。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的支持。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi