This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:RT、VISNS、VOSNS 引脚's 灌电流/拉电流

Guru**** 2814495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499951/lm5176-q1-rt-visns-vosns-pin-s-sink-source-current

器件型号:LM5176-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想查询 RT、VISNS、VOSNS 引脚的最大灌电流/拉电流、以进行最坏情况分析。

我在数据表中找不到它。

这些引脚连接到外部电阻器、则会有一些电流。

您能否帮助提供或提供当前级别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    会尝试获取此参数、但需要几天时间。

    我们将在下周中旬为您提供最新信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    VISNS 和 VOSNS 输入电流受500k 接地电阻的限制。 容差为+/-20%。

    对于 RT 引脚 、电流 由可连接到该引脚的允许电阻器定义。 在最坏的情况下、此电流可能会增加到1.2mA

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    RT 引脚的电流是否与电阻值相关?

    如果将20K 欧姆接地、电流值将是多少?

    谢谢你。

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    Rt 引脚将提供~ 1.2V 的电压、并根据连接的电阻器定义的电流调整频率。

    您能否解释一下需要此信息的最坏情况分析? 谢谢。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    RT 引脚将20k Ω 接地、我们需要在考虑降额后检查电阻器的额定功率是否足够。

    我认为流经电阻器的电流由 RT 引脚提供。  

    因此、我们需要电流或电压来计算功率耗散。

    魏旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixu:

    谢谢、

    因此、我们增加一些裕度、使用1.5V 和20k ->提供~ 115uW -对于任何电阻都不应该是问题。

    此致、

     Stefan