This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:检查电源序列以防止不必要的输出

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501732/lp5009-to-check-power-sequence-to-prevent-unwanted-output

部件号:LP5009

工具/软件:

您好的团队、

我想再次与您核实。

您能看一下 LP5009的电源序列吗? 我的客户担心在此序列下进行初始化之前 LED 是否闪烁。 我觉得这看起来很好。

客户顺序:

3.3VA (ON)-> VCC_4V2 (ON)-> DRV_EN (高电平)-> DRV_I2C (初始化)

谢谢。

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    此电源序列没有问题。

    此致、

    Felix