This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:AD 和 BD 之间的差异

Guru**** 2589920 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497207/pth08t250w-differences-between-ad-and-bd

部件号:PTH08T250W
主题中讨论的其他部件:PTH08T210W

工具/软件:

尊敬的团队:

PTH08T250/W 和 PTH08T210W 的数据表中没有有关 AD (PTH08T210WAD/250WAD)和 BD (PTH08T210WBD/250WBD)之间差异的信息。 我认为 BD 版本的状态是 EOL。 请让我知道两者之间的区别。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您回答正确。 BD 不可用  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的确认。 您能解释一下  AD 和 BD 之间的差异吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是 它们之间的封装差异。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    请告诉我两者之间封装差异的详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    几天后将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Calan、

    我将等待您对详细信息的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、几天后将会发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Calan、

    是否有对此的更新? 请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Savith 正在努力解决这一问题、并将做出回应、

    谢谢

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey

    除了引脚长度为0.030"(0.170"而非0.140")外、PTH08T250WBD 与 PTH08T250WAD 相同。

    PTH08T250WBD 使用0.170英寸长的针脚、PTH08T250WAD 使用0.140英寸长的针脚

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Savith、

    感谢您提供两人的信息。

    此致、