This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:什么会影响 STAT 闪烁间隔?

Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484969/bq25306-what-affect-the-stat-blinking-interval

部件号:BQ25306

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我选择了 BQ25306作为充电器的原理图、如下所示。 我有一个关于 STAT 引脚闪烁频率的问题、

当我从充电器中取出电池时、它会在记录数据表时闪烁大约10Hz 而不是1Hz。

我把之前的一些帖子与同一个问题相关、但不理解闪烁频率的确切原因。

请说明什么部件会改变频率吗? 这一点很重要、我们需要使 LED 变为低电平

充电器状态向用户显示、但我们不希望它快速闪烁。  

谢谢

Nan L.