主题中讨论的其他器件: BQ24296
工具/软件:
我对使用感到担忧 BQ24295 在定制电路中为 IC 充电。
在我们的设计中、我们同时使用了这两个器件 SYS 和 PMID 信号。 逻辑的设置方式如下:
-
当 电池电压高于3.5V 、运行系统 SYS 。
-
当 蓄电池电压低于3.5V 、它将切换到 PMID 。
这种逻辑效果很好。 但是、当系统从运行时 PMID 、我们仍然观察到在上出现连续输入电压(例如4.3V 或3.6V) SYS 引脚。
原因 SYS 是输出引脚 ,我担心这可能会对 IC 产生负面影响——可能是因为对输出反向供电或导致内部冲突。
您能否确认此行为是安全的、还是可能损坏或干扰 IC 的正常运行?