This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:电源管理论坛

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498492/bq24295-power-management-forum

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ24296

工具/软件:

我对使用感到担忧 BQ24295  在定制电路中为 IC 充电。

在我们的设计中、我们同时使用了这两个器件 SYS PMID 信号。 逻辑的设置方式如下:

  • 电池电压高于3.5V 、运行系统 SYS

  • 蓄电池电压低于3.5V 、它将切换到 PMID

这种逻辑效果很好。 但是、当系统从运行时 PMID 、我们仍然观察到在上出现连续输入电压(例如4.3V 或3.6V) SYS 引脚。

原因 SYS 是输出引脚 ,我担心这可能会对 IC 产生负面影响——可能是因为对输出反向供电或导致内部冲突。

您能否确认此行为是安全的、还是可能损坏或干扰 IC 的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到"当  蓄电池电压低于3.5V 、它将切换到  PMID " 您指的 OTG 模式是否支持 PMID 输出?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ning、

    我正在使用设计一个 BQ24296 我实施了启用或禁用逻辑电路 基于电池电压的 OTG 模式

    具体而言、我创建了一个系统、其中:

    • IF VBAT > 3.5V SYS 已启用、并且 PMID 时钟周期。

    • IF VBAT < 3.5V 、然后系统切换到 PMID 和 SYS 被禁用。

    我的意图是利用 SYS 和 PMID 都作为电源 (通过 MOSFET)和 负载共享一个公共电源轨 。 例如:

    • 连接一个 MOSFET SYS 负载的直流电流。

    • 另一个 MOSFET 连接点 PMID 可在电池电压较低时向相同负载供电。

    原因 SYS 跟随电池电压 、在 SYS 操作期间、负载轨反映电池电压。 但是、由于 SYS 和 PMID 都连接到同一负载(仅通过 MOSFET 进行切换)、 在某些情况下、当 IC 使用另一个源(如 PMID)运行时、一个引脚(如 SYS)可能出现电压

    我的担心是:
    SYS 或 PMID 上的这种反向电压情况(由于共享负载轨)是否可能损害 BQ24296或导致异常行为?
    感谢您提供指导、了解这种方法是否安全、或者是否需要额外的保护(例如二极管或隔离)。

    期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMID 和 SW 之间有 Q2。 器件应能正常运行。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    我理解这两者 SYS PMID 是输出引脚、但在我的应用中、由于通过外部 MOSFET 开关共享负载、在某些情况下、电压可能处于的范围之内 SYS 引脚上存在3.5V 至3.8V 的电压 、即使 SYS 没有主动提供负载。

    我的担心是:
     在 SYS 引脚上外部施加3.5V 至3.8V 电压是否会导致 BQ24296损坏、或者在此类情况下是否安全?

    由于共享负载轨、可能会出现该电压、具体取决于活动电源路径(SYS 或 PMID)。 我想确保这不会导致反向供电问题或影响 IC 的行为。

    期待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 SYS 引脚或器件上没有过压或过流情况、则应该可以。

    谢谢、

    Ning