This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940原理图审阅-请验证更改并提供建议

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200, BQ78350, BQ76940EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476956/bq76940-bq76940-schematic-review-please-verify-and-suggest-changes

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ78350

工具/软件:

e2e.ti.com/.../BQ76940_2D00_Q1_5F00_REV_5F00_1V0_5F00_21_5F00_10_5F00_2024.zip

"我上传了一个 ZIP 文件、其中包含为开发的原理图 BQ76940 写入。 请验证设计并通知我任何必要的更改。 谢谢。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vandana、

    请留出一些时间来检查您的原理图。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vandana、

    您是否介意共用原理图的 pdf 图像? 我没有软件来访问您不幸分享的文件。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3034.BQ76940_2D00_Q1_5F00_REV_5F00_1V1_5F00_25_5F00_10_5F00_2024.pdf
    您好 Alexis、

    我随附了 BQ76940 IC 的原理图 pdf、请仔细查看、并提供对其进行必要更改的建议。

    谢谢你。

    此致、

    Vandana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、  

    您能提供我之前随附的原理图审阅的更新吗?

    谢谢你。

    此致、

    Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vandana、

    感谢您的耐心。 查看 bq76940和 bq76200的原理图后、下面提供了一些注释/问题:

    • VC1的输入滤波电容器应直接连接到 VSS。 显示了这种情况  图9-3. 具有 BQ78350配套控制器 IC 的 BQ76940 以及的  图37. bq76940EVM 原理图 AFE1   "EVM 用户指南"部分。
    • 您是否有理由在 CAP1按钮之后使用499k Ω、以便在 C1之前进行引导? 我们通常建议使用3.01k Ω。
    • VC5x/C15/REGSRC 的 NFET 未正确连接。 源极应连接到 REGSRC、而漏极应连接到 C15。
    • 我认为 bq76940的 CHG/DSG 引脚应该位于 bq76200的 CHG_EN/DSG_EN 中
    • 我们通常建议 Cvddcp (bq76200 VDDCP 引脚的电容器)为470nF
    • 我们建议将10M Ω 用于 CHG/DSG/PGate RGS、而不是1M Ω
    • 对于 Rpchg、我们通常还建议使用1MOhm 电阻
    • 您能解释一下为什么  bq76200在 DSG 引脚和 PACK 引脚之间连接了另一个二极管和100 Ω 电阻器?

    bq68350是属于不同团队的电量监测计器件。 我建议打开一个新主题、让他们回顾这一部分。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexis

    非常感谢您分享的所有意见。 这对我非常有帮助、并且让我向前迈进了一大步。 我非常感谢您为支持我而付出的时间和努力。

    此致、
    Vandana D.