This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:FAULT 引脚:引线或上拉电阻器

Guru**** 2484625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501227/tps281c100-fault-pin-floatend-or-pull-up-resistor

器件型号:TPS281C100

工具/软件:

您好:
在原理图审阅过程中、一位同事注意到数据表存在细微差异。

在表5-2 (可选引脚的连接)中、说明如果不使用!FAULT 引脚、则可以将其保持悬空状态。

然而、在图9-4所示的布局建议(不带 GND 网络的 DNT 布局)中、在!FAULT 引脚上放置了一个上拉电阻器、即使该引脚似乎未使用。

这在我们中间提出了以下问题:
是否建议在!FAULT 引脚上放置一个上拉电阻器、以尽量减少芯片的 EMC 问题、或者上拉电阻器是否对内部功能和稳定性没有影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    欢迎 E2E。 该引脚是一个开漏输出、悬空是最简单的方法。 就 EMI 影响而言、它不会有问题。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的快速答复。

    此致
    Benjamin