This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389006-Q1:如何将电压监控器故障映射到 NIRQ 错误报告引脚?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501626/faq-tps389006-q1-how-to-map-a-voltage-monitor-fault-to-the-nirq-error-reporting-pin

器件型号:TPS389006-Q1

工具/软件:

哪些寄存器处理电压故障到 NIRQ 引脚的映射?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    关于电压监测、NIRQ 映射由组1的寄存器 IEN_UVHF、IEN_UVLF、IEN_OVHF 和 IEN_OVLF (0x13到0x16)处理。 每个寄存器由8位组成、其中每个位对应一个单独的监控器。 最低有效位(LSB)对应于 MON1、最高有效位(MSB)对应于 MON8。

    在寄存器中、值1b 表示通道链接到 NIRQ 故障引脚。 例如、假设系统只需要通过 HF 检测路径和6个监测通道发生基于比较器的故障。 在这种情况下、仅使用 IEN_UVHF 和 IEN_OVHF 寄存器、值为0x3F、表示仅6个通道被映射到 NIRQ 故障引脚。

    此致、  

    Oscar Ambriz