工具/软件:
我想使用 UART 通信将 LED 驱动器 ckt 连接到 Renesas RL/78 F24微控制器。 CAN u 提供有关应将哪个 LED 驱动器 CKT 引脚连接到 UART TX 和 RL/78 F24的 Rx 的信息。 如果我们可以寻址16个从器件、关于如何将24个 LED 连接到驱动器 ckt 的信息是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想使用 UART 通信将 LED 驱动器 ckt 连接到 Renesas RL/78 F24微控制器。 CAN u 提供有关应将哪个 LED 驱动器 CKT 引脚连接到 UART TX 和 RL/78 F24的 Rx 的信息。 如果我们可以寻址16个从器件、关于如何将24个 LED 连接到驱动器 ckt 的信息是什么?
您好 Pratish、
我不知道为什么您问我们如何将 Renesas MCU 连接到我们的器件。 这非常简单。 MCU UART Tx 连接到器件的 Rx、MCU UART Rx 连接到 Tx。 Renesas 部分似乎有两个 UART 端口(UART0和 UART1)。 具体取决于您使用的器件、但引脚名称在两条 UART 总线中使用 TXD0、RXD0、TXD1和 RXD1。 您应该与 Renesas 确认。

第二个关于地址的问题的答案是16个器件是肯定的。 这在数据表中介绍。

-fhoude。