This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389006-Q1:如何清除电压监控器故障

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501606/faq-tps389006-q1-how-to-clear-a-voltage-monitor-fault

器件型号:TPS389006-Q1
主题:TPS38900-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

当 TPS38900-Q1的监测通道检测到电压故障时、如何报告故障以及如何清除故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在以下示例中、施加到 MON3的输入电压被视为超过器件编程的 OV 阈值。 如图所示、当输入电压超过 OV 阈值时、NIRQ 且 NRST 置为有效(假定存在映射)。 检测到 OV 阈值时、故障报告寄存器将更新以发出故障信号。 对于该示例、更新了组0的 INT_OVHF (0x16)和 INT_OVLF (0x18)、如图 x 所示。请注意、寄存器 INT_UVHF、INT_OVHF、INT_OVHF 和 INT_OVHF 的结构使 LSB 反映 MON1的状态、后续位报告后续监控器的状态。

    当检测到 OV 故障时、寄存器 INT_OVHF 和 INT_OVLF 将更新为0x04h 的值。 这表示 MON3上已在 HF 和 LF 感测路径上检测到 OV 故障。  请注意、当电压再次进入有效窗口时、无论寄存器 NRST 的状态如何、都将置为无效。 对于 NIRQ、只有当错误报告寄存器清零时、输出才会置为无效。 可以通过对故障报告寄存器执行一个写入一以清除(W1C)操作来清除该寄存器发出故障信号的情况。 最好是读取 I2C 所有电压报告中断寄存器、以确定发生的故障。 一旦确定、对相关寄存器执行写入命令以清除寄存器。 以下序列是此示例清除 MON3上故障的 I2C 事务所示的顺序。

    此致、  

    Oscar Ambriz