This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:使用 UVLO 功能时关断电流过大

Guru**** 2484635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500849/tps61200-too-much-shutdown-current-using-the-uvlo-function

器件型号:TPS61200

工具/软件:

大家好!

在一个项目中、我使用了 TPS61200。 选择该 IC 的主要原因是 UVLO 功能。

这种 UVLO 行为在以下主题中也得到了确认:
e2e.ti.com/.../tps61200-vout-behavior-when-uvlo-is-triggered

但在测试期间、我注意到、当输入电压降至0.7V 左右时 、输出会关闭、但关断电流仍在2 mA 附近 。

我找到了一个与 TPS61200相关的主题、其中描述了相同的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733216/tps61200-tps61200-draws-too-much-current-using-the-uvlo-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS61200#

Jasper LiNini Zhong 能否帮助我、 当 UVLO 处于活动状态时、如何获得非常低的断电电流?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 Vin>UVLO、EN=0、并且需要低关断电流? 所需的关断电流是多少?  

    您能分享一下测试原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    下面 我发送了一条有关升压转换器和镍氢电池充电器的方案链接。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SCH_5F00_NiMH.pdf

    如您所见、当电池电压为0.7V 时、我使用单个镍氢电池、我设置电阻分压器以在 UVLO 引脚上获得约0.21V 的值。

    因此、当 UIN 约为0.7V 时、EN=1、UVLO 处于活动状态

    我预计在这种情况下、关断电流将为1uA (文档中的 ISD)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您是指 UVLO 为0.21V。但当前测试现在不是关断电流、因为 EN 应该为低电平以测试此电流。

    您可以参考此内容进行参考。