This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340会在过载时发出嗡嗡声噪声

Guru**** 2485445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496845/tps55340-the-tps55340-will-make-a-sizzling-noise-when-overloaded

器件型号:TPS55340

工具/软件:

我使用 TPS55340将5V 的输入电压转换为24V 的输出电压、并且在发生过载时会出现嗡嗡声的噪声、这在正常工作期间不会出现问题。 是否有办法阻止振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在度假、下星期一可能不会回复。 感谢您的耐心。
    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    什么是正常负载电流和过载?

    请分享一些波形、包括电感电流、输入电压、输出电压。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我使用计算机上的 USB 接口提供5V 电力、正常负载电流不超过800mA、过载电流为1.3A。 连接示波器时、电流会更低、TPS55340不会出现铁板烧。
    以下是连接示波器后输入电压和输出电压的波形图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WU:

    我认为该波形没有帮助。

    24V1.3A 意味着7A 输入电流。  USB 可以提供多大的电流?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 USB 进行通信和供电、USB 可以提供0.5-0.9A 电流。

    当我同时使用 USB 和24V 电压调节器时、输出1.3A 不会发出嗡嗡声、但当只有 USB 输出1.3A 时会发出嗡嗡声。

    我希望 TPS55340不要出现1.3A 的温度、但我移除了电容器、但它仍然不起作用、因此可能是电感器或芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WU:

    我不明白。 如何从5V0.5A USB 汲取24V1.3A 电流?

    请绘制系统图。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将24V 电压输出到普通 LED (负载)并不是问题、但现在是一种特殊情况、输出电流过载、水泥电阻为120R、因此 TPS55340芯片会发出嗡嗡声、如果我并联24V 外部电源、则不会发出嗡嗡声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WU:

    24V/120 Ω=0.2A。 为什么说1.3A?

    即使使用120R、输入功率也太低、无法支持24V120R。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.3A 是使用稳压器(10A 最大电流输出)固定5V 输出时测试的负载电流(包括其他器件、总电流)。
    我知道计算机的 USB 电流太小、无法承载120R 负载、但我们会使用这个用例、在这种情况下、您能否在没有噪声的情况下使用 TPS55340?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WU:

    我建议在有噪声时共用一个波形。 (VIN、Vout、SW)

    我认为噪声来自陶瓷电容器。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在相同的条件下、我插入示波器时没有噪声;我尝试降低三个4.7uF 陶瓷电容器的输出、但仍然出现嗡嗡声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZH、

    在看到  波形之前、我无法告诉您原因。

    此致、

    Feng