This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:关于 I2C 自动递增

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499276/tps6594-q1-about-i2c-auto-increment

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

关于对 TPS6594的 I2C 访问、自动递增是否仅支持写入?

读取时是否不支持该功能?

我在数据表的第8.5.2章中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述内容的补充...

    我们的系统能够自动递增读取、我想知道是否可以在 TPS6594上执行此操作。

    我想知道的是:

    1.它是否根据 TI 的意见得到正式支持?

    2.它不是官方支持的,但设备是否支持自动递增? (任何访问错误均由用户负责。)

    3.由于它不受支持,我是否需要一次读取一个地址?

    4.或者你可能有任何其他意见,请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinji:

    1.不是根据 DS 但看起来也能以自动递增方式读取。

    2.是的,它看起来支持. 我正在从设计中检查这个是否可以使用。

    3.不一定,但按照 DS 是的。  

    4、没有其他评论。 以及使用自动递增读取的 GUI 访问。

    BR;Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jari

    感谢您的答复。

    我了解了内容、因此我将关闭它。