This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:状态为 NRND、是否有合适的芯片建议。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS25751, TUSB8041A, TPS65987D, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499773/tps65987d-the-status-is-nrnd-whether-there-is-a-suitable-chip-recommendation

部件号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25751TUSB8041AHD3SS460

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们的设计通过 USB-C 接口支持 DP 交替模式、USB 3.0和 PD。 目前、我们使用的是 TPS65987DDK、HD3SS460和 TUSB8041A。 但是、不建议在新设计中使用 TPS65987D、新推荐的 TPS25751不支持交替模式。 你有什么好的建议吗?

谢谢。此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很遗憾、我们目前不建议用 TPS65987DDK 替代 DP 交替模式 USB-C PD 控制器。 如果您当前正在项目中使用 TPS65987DDK、您可以在当前项目中继续使用该器件、因为没有停产器件的计划、将继续生产该器件。 对于未来的设计、TPS65987DDK 为 NRND。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    如果 HD3SS460希望通过 Type-C 接口同时实现 USB 3.0和 DP、那么它是否需要  由与 TPS65987D 类似的芯片提供交替模式?

    谢谢。此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我将将此线程重新分配给支持 HD3SS460器件的团队。 我主要支持 PD 控制器。

    答案可能是肯定的、HD3SS460是一款适用于 USB Type-C 的高速交叉点开关 您将需要一个 PD 控制器来协商 DP 交替模式并将该端口的极性和数据连接报告给 HD3SS460。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我同意克里斯托弗在这方面的看法。

    由于  HD3SS460适用于您的应用 、因此您只需要一个 PD 控制器来控制该器件的配置。

    如果您需要有关 HD3SS460的任何进一步帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业答复、如果我们将来有任何有关 HD3SS460的问题、我们将再次询问您。