This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:连接到 MSPM0C1104时、会输出2.6V 电压。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1493460/tps7b69-when-connected-to-the-mspm0c1104-a-2-6-v-voltage-is-output

器件型号:TPS7B69
Thread 中讨论的其他器件:LDC1612MSPM0C1104

工具/软件:

你好。 我是韩国的 TI 器件用户。 我联系您是因为我遇到的问题与标题相同。
我使用 LDC1612和 MSPM0C1104的传感器具有24V 电源。 我尝试使用 LDO TPS7B6933为 LDC 和 MCU 输入3.3V 电压、但 LDO 的输出固定为2.6V。 因此、我无法将固件上传到 MCU。 请告诉我问题是什么。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件似乎 低于器件的最大负载 、我没有看到其配置方式有任何问题。

    我会检查 LDO 的输入电压、看看它是否在压降下运行。 上游 DAP202KTI46的 LDO 压降电压和正向电压 似乎为 系统提供了一定的输入余量要求。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAP202KT146的数据表未规定任何特定的输入余量要求。TI 是否有开关二极管可以替代 DAP202KT146? 如果是、请推荐采用 SC-59封装类型的封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题是 SCL1减去二极管的正向偏置将使器件进入压降状态。 它是二极管工作方式的固有特性、您的输入电压是多少?  

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为直流24V。