This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389R0-Q1:NIRQ 与 NRST 错误报告输出引脚?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501536/faq-tps389r0-q1-nirq-vs-nrst-error-reporting-output-pins

器件型号:TPS389R0-Q1

工具/软件:

TPS3890Rx-Q1器件具有两种类型的错误报告输出引脚、NRST 和 NIRQ 引脚之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS389R0x-Q1通过使用两个可能的输出 NIRQ 或 NRST 向系统报告电压故障。 错误报告输出 NIRQ 和 NRST 可以映射到报告7个可能监控器中的每一个的 UVLF、UVHF、OVLF 和 OVHF 故障。 NIRQ 和 NRST 的映射是通过寄存器映射之一组完成的。

    NIRQ–是具有锁存行为的中断错误输出、当发生任何映射的故障情况时、NIRQ 保持有效(锁存)、直到引起故障的操作不再存在、并且执行写入1以清除、从而清除发出故障信号的位。

    NRST–是具有超时行为的复位错误、发生任何映射的故障条件时、NRST 在所有触发故障条件消除后仍置为有效并持续固定的超时时间。

    TPS389R0x 锁存功能的一个主要优势是、在用户完成故障诊断并有意释放信号之前、NIRQ 不会置为无效。 例如、在发生监控器故障的情况下、用户能够使用内部 ADC 对错误报告监控器处的电压进行采样、并确定是否应释放 NIRQ 或系统是否应保持在安全状态。

    此致、  

    Oscar Ambriz