This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:INT053 Rev. F 显示输出不工作

Guru**** 2486695 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496890/tusb1046evm-int053-rev-f-display-output-not-working

器件型号:TUSB1046EVM

工具/软件:

您好、

我目前正在仅 DisplayPort (DP)模式下测试 TUSB1046EVM INT053 Rev. F、并且遇到显示输出无法正常工作的问题。

设置:

  • DP OUT (PC)-> EVM ->(Type C 转 DP 电缆)->监视器

观察结果:

  • 电力输送和交替模式协商成功完成。
  •  ctrl0 ctrl1、和 flip  PIN 按预期工作。
  • 在 PC 上检测到显示器。
  • 但是、显示器上不显示任何内容。

其他详细信息:

  • 当通过中 USB3.0的 VBUS 供电时、PD 芯片根本不会进入交替模式。 它只协商功率。

有人能帮助我了解导致此问题的原因吗? 如果有任何解决方案或建议、我将不胜感激。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R36/R37的状态是什么? 能否测量 AUXp 和 AUXn 信号的共模?

    您是否在显示设置窗口中看到 Type-C 显示器弹出窗口? 应如此处所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    R36和 R37均已组装。 显示器在显示设置窗口中弹出、但屏幕上不显示任何内容。

    AUXp 和 AUXn 之间的电压约为2.07V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    该值低于预期值。 您是否能够使用多个 DP 受电方进行测试并查看此值是否发生变化?

    我还注意到有一个 Cypress 模块(我假设这是 Type-C 至 DP 转换器)。 是否有方法可以在没有此模块的情况下进行测试? 我希望在调试时消除尽可能多的变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、根据我在原理图中看到的内容、我们无法同时组装 R36和 R37、因为它们共用一个焊盘。 您能否再次确认两者是否都已填充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cypress 模块是一个 USBC 分析器、其 CC 和 SBU 引脚外露。 由于 AUXp 和 AUXn 不易于访问、因此我们测量了所连接 Cypress 模块的 SBU1和 SBU2两端的电压。  

    关于 R36和37、我们填写了这个 论坛帖子的回复中提到的内容。  

    我还在没有 Cypress 模块的情况下测试了设置、观察了两种情况下的类似行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    我懂了。 关于 AUX 共模测量、您是否能够与其他受电方收集数据?

    此外、我之前错过了这个信息、但 AUX 共模测量是以接地为基准进行的。  

    AUXp 应约为3.0V

    AUXn 应接近0.3V

    否则、AUX 可能无法正确通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能够在高级显示设置中查看显示信息、则测试方法很简单:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Vishesh。

    显示属性已正确传达。 我看到了正确的分辨率和帧率以及连接的显示器的型号。

    我无法从不同的位置测量 AUXp 和 AUXn、但通过使用 GND 测量 SBU1和 SBU2、我得到了2.75V 和0.28V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    那么、现在我们知道 AUX 和 HPD 已正确通信。 我只能想到的是对多路复用器执行连续性测试、以确保启用4通道 DP 并连接路径。 您可以在此处尝试使用 I2C 吗?

    此外、请尝试增加 EQ。 这可能只是信号质量问题、而不是功能故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。