This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 PD 电源直通进行角色切换

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485745/tps25750-role-switching-with-pd-power-pass-through

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751TUSB320

工具/软件:

我正在尝试设计一个通过 USB-C 端口将 iPad 连接到 ADC/DAC 的系统。   在此配置中、iPad 应该为5V_Bus 供电。

我有第二个 USB-C 端口来连接可选的外部电源。  连接后、iPad 应与电源协商、以在 高达20V@3A 的电压下充电。  电源还应为5V_Bus 供电

我当前的设计如下。  我认为这基本上是正确的、但我觉得 TUSB 对于此应用来说是错误的部分。  我也不知道这是否是过度设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、不建议使用 TPS25750。  请使用 TPS25751。

    微控制器将需要更新 PD 控制器、以控制角色何时支持供电方和受电方运行。

    我来介绍 TUSB320团队、

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  TPS25750当前使用的应用不应进行角色切换、它将始终是电源的接收端。  但是、我的印象(错误?)是 TUSB 会与 iPad 沟通电源功能和角色切换。  但是、它似乎仅检测角色、而不是驱动角色(我将与 TUSB 团队确认)。  我是否需要第二个 PD 控制器来与 iPad 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    对于任何超过5V 3A 的电压充电或供电、都需要在 USB-Cconnection 两侧安装一个 PD 控制器。 是的、您还需要另一个面向 iPad/平板电脑的 PD 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将由于非活动而关闭此主题。