This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:OCVFR 标志

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501361/bq28z620-ocvfr-flag

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

您好、

我在设计中使用的是 BQ28Z620、并且遇到了有关黄金映像的问题。 我可以像往常一样正确放电至0、获取 FD 和 td、并获得 REST 标志。

但是、当充电至充满电时、我会设置 FC 和 TC 标志、但 OCVFR 始终被设置、因此我不会获得 QMax 更新。

我已完成 CHEMID 并收到两个可能的 CHEMID、即4195和0457、两者都有12%的偏差。  

  1. 是否可以禁用 OCVFR?
  2. OCVFR 是否表示无法进行 QMax 更新、或者是否在48小时后发生?
  3. 是否有人知道4195的平坦电压区?
  4. 12%偏差是否太高?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    12%的 chemI2偏差远过高、可接受的范围为3%及以下。 您唯一可以选择重新运行 GPCCHEM 计算器、以验证这是否已深入验证您的最佳 chemID、或者发送您的细胞以获取自定义 chemID。

    ChemID:
    www.ti.com/.../GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢响应-我正在努力获得一个有效的 chemID、与多次发送、没有偏差低于10%。 我的设置是2s5p -在5节电芯并联的情况下完成 GPCCHEM 是否会导致这些问题?

    或者、尽管最终用例是2s5p、但我应该用单节电池来完成 GPCCHEM、还是最终用于最终用途?

    我该如何将这些细胞放入以获取自定义 chemID?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    多个单元并联不会导致问题、但导致问题的原因是使用了不同老化的单元或质量控制不佳的单元。 但是、如果经过多次尝试和校准后仍然无法获得电池组的 chemID、您可以联系当地的德州仪器(TI) FAE 以获取为自定义 chemID 表征的电池。

    谢谢您、
    Alan