This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS389006-Q1:HF 与 LF 监控?

Guru**** 2603475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501530/faq-tps389006-q1-hf-vs-lf-monitoring

器件型号:TPS389006-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS38900X-Q1

工具/软件:

TPS38900x-Q1器件具有两种类型的监控、HF 和 LF 监控之间有何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高频(HF)检测路径由内部电压比较器组成、如附图所示。 而低频(LF)检测路径由内部 ADC 组成、有效采样率为125kHz。 两个独立的检测路径可提供监控冗余、这在 ASIL D 系统中具有优势。 此外、为了监控漂移、可以利用 LF 阈值。 通过将 LF 阈值设置为比 HF 阈值更严格的窗口、用户可以确定输入电压何时接近 HF 阈值、并允许早期电压检测。

    此致、  

    Oscar Ambriz