This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:规格检查

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501040/tps4800-q1-spec-check

器件型号:TPS4800-Q1

工具/软件:

你(们)好  

1.TPS4800此反向插入保护功能是否需要外部电路才能实现?

2. TPS4800由于未使用引脚4和5、应该是 NC 或 PU +V5S? PU 电源域+V5S 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    如果具有背对背 FET 配置、TPS4800器件可支持反极性保护。  

    1. Vs - GND 和 SRC - GND 最小电压为-65V。  
    2. 该器件将监测输入反极性、并在检测到这种情况时关断 FET。 在这种情况下、需要 B2B FET 拓扑来在 FET 关断时阻止反向体二极管的电流。  
    3. 不直接监测输出反极性、因此如果电流将超过-65V、则需要一个从 SRC 到 GND 的 TVS 二极管

    对于 FLT 引脚、如果您不打算使用这些引脚、则应将它们连接到 GND。  

    谢谢您、  

    Sarah