This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:请求直流/直流转换器400V 至24、6V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C53, UCC28C56H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501323/ucc2800-request-dc-dc-converter-400v-to-24-6v

器件型号:UCC2800
主题中讨论的其他器件:UCC28C53UCC28C56H

工具/软件:

下午好、

作为我学士学位论文的一部分、我将分析实现将280V–420V 直流电压转换为24V 直流的直流/直流转换器的各种方案。该论文的目标是设计和实现一款紧凑高效的转换器。 5V DC 的第二个输出电压也是有利的、仅需要约20W 的低输出功率。

由于德州仪器(TI)提供了此应用所需的许多元件、并且在电压转换器领域拥有丰富的专业知识、因此您的产品系列中是否有适用于此应用的产品。 任何有关适用参考设计或实现选项的指导都会对我的设计非常有帮助。

我对反激式转换器的实现特别感兴趣。 您是否有可以为我提供帮助的具体建议或参考设计?

提前感谢您的支持。

此致、

Johannes Lauer