This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:颠覆性峰值

Guru**** 2373200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500877/bq25895-disruptive-peaks

器件型号:BQ25895

工具/软件:

早上好、
 
我需要帮助解决这个问题:
我已将 BQ25895设置为 OTG 模式并使用升压。
我尚未使用 VBUS、因此 VBUS 上没有电压。
我使用默认注册表设置。
 
电子原理图如下所示、请参阅附件方案 第19页。
 
1.  
PMID、空载
BQ25895即使在没有负载的情况下也具有大幅压降、请参阅附件 PMID-oscicop (FREE_LOAD)。
这些峰值最高可达1.5V。
如何删除问题峰值?
 
2.
PMID with 360mA -看起来正常
PMID_osciloscop (360mA PMID_LOAD)。
 
 
3. PMID 大于400mA -芯片关闭
如果我连接负载(超过400 mA)、则芯片会检测到压降并关闭。
由于峰值看到点1、因此会出现压降、BQ25895会检测到关断。
如何解决问题?
谢谢、祝大家愉快
Tom