This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:关于 TPS56C215的频率

Guru**** 2486675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499646/tps56c215-regarding-the-frequency-of-tps56c215

器件型号:TPS56C215

工具/软件:

我有关于 TPS56C215的问题。
MODE 引脚寄存器设置为800kHz。
然而、测量的频率约为700kHz。
这是否在产品的保证范围内?
此外、您能否详细说明频率值具体取决于什么? 如果有任何公式或相关信息、请分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hajime,

    我们没有精确的公式,但从典型特性图表中,您可以注意到一些影响 fsw 的事情比较所有的项目。 FSW 可受 VIN、FCCM/DCM、负载、温度、内部元件和元件容差的影响。 尽管数据表未指定变化百分比、但其他器件通常具有+-20%的变化、其700kHz 将处于百分比范围内。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的答复。
    您提到过 Fsw 受 VIN、FCCM/DCM 等 影响、那么哪个参数会产生最显著的影响?
    目前、我们按照以下规格进行设计、但对输入电压/负载电流的响应似乎几乎没有变化。
    VIN:10.0-13.0V
    输出电压:1.1-5.1V
    Iout:0-3.0A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hajime,

    很难说哪一个对 Fsw 的影响最大、但是您可以从负载调节 数据中了解情况、我已经对它们进行了分类以便更好地了解:

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    从具有不同 VOUT 的 FCCM 的特性图中可以看出、当 VOUT 为5.5V (高压)时、
    频率会降低。

    在800kHz 下也会出现相同的趋势吗?
    请索取800kHz (FCCM) Fsw 时具有不同 VOUT 的 FCCM 负载调节特性图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hajime,

    这是控制架构固有的、因此应该会出现该频率变化。 我们没有5.5V 的800kHz FCCM 的数据、但是的、频率趋势将保持不变、您将看到频率低于理想值800kHz。

    谢谢、

    ADM